This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG71050:关于输出浪涌电流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: REG71050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761737/reg71050-about-out-put-rush-current

器件型号:REG71050

您好!

您能不能告诉我 REG71050输出电流规格。
请检查所附的波形。

e2e.ti.com/.../REG71050.pdf

浪涌电流为200mA。
   这一切都好吗?

RMS 输出电流为66.3mA。
  这一切都好吗?

数据表中未描述建议运行额定电流值。
请给我建议。

此致、

Tsukui Yusuke Tsukui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!

    1.这似乎还可以。 请交叉检查数据表中的图20。 此测试的输入电压和负载是多少? 测试是在 EVM 上还是在系统中完成? 您能否共享原理图?

    2.我不确定在该范围内是如何计算 rms 的。

    输出电流取决于输入电压。 查看第一页的"效率与负载"图。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian-san、

    感谢您的回答。

    1.评估由客户的系统完成。
      我想将客户的原理图发送给您。
      我可以直接通过电子邮件发送吗?
      我的电子邮件 地址是 tsukui-y@macnica.co.jp
      
      "此测试的输入电压和负载是多少?"
      →我没有从客户那里得到信息。
     我将检查它并返回给您。
       
       "这似乎还可以。"
      →感谢您的建议。
         图 20显示了输入电流。
         借助于这个涌入电流(≒200mA/3.5 μ s 脉冲)、此器件将不会失败。
         我的理解是否正确?
         

    2.感谢您的评论。
      让我再了解一件事。
    当平均电流大于60mA 时、有什么问题?
     数据表的电气特性中未描述最大输出电流的规格。



    此致、

    Tsukui Yusuke Tsukui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsukui-San、您好!

    请将原理图发送至 lbs_request@list.ti.com、主题为主题。
    我明天会再回答你的其他问题。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuki-San、

    该浪涌电流是正常行为。 输出电容器基本上已充电。 该器件将检测高电流并将其限制为短路电流(请参阅图19)。 一旦器件达到所需的 VOUT 且 Iout 小于60mA (具体取决于 VIN)、器件便会进入正常稳压状态。
    2.在启动期间,电流通常较大(限于短路电流),以便为输出电容器充电。

    此致、
    Julian