This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:关于 INA 的逻辑固定

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761634/tps3701-about-logical-fixation-of-ina

器件型号:TPS3701
主题中讨论的其他器件: TPS3840

您好!

我的客户正在考虑 TPS3701。

我有疑问。

虽然 TPS3701位于 A 和 B 的两个电路中、但我只想使用 B 侧。

在这种情况下、如果 INA 设置为 NC、则逻辑会变得不稳定、因此我认为有必要修复 INA 逻辑。

当 INA 逻辑固定时、短路 INA 和 INB 是否正常? (固定 INB 为 H 固定值)

此致、

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yurie、

    是的、您可以将 INA 连接到 INB、也可以将 INA 连接到 VDD。 INA 只能高于 VIT-(INA)。 您甚至可以连接所有器件、只需将 OUTA 悬空、因此即使在 INA 上处于欠压状态、也不会发生任何情况。

    根据您的应用、您可能需要考虑简单地使用 TPS3840等高电平有效的器件。 "过压跳闸阈值"是 VIT 加上迟滞。

    如果您提供有关电压监控的更多信息、我可以帮助您找到最佳解决方案。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的指导。

    我不知道监控电压的详细信息、因此在我了解该电压时、我会再次询问您。

    此致、

    Yurie