This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623 12V 输出问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760817/lm2623-lm2623-12v-output-problem

器件型号:LM2623

您好!  

我仍然无法上传 pdf 文件。  

以下是我们根据 LM2623 5V 输出数据表参考设计所做的操作。

在我们的设计中、我们需要实现12V 输出。 由于 BOOT、EN 和 VDD 的绝对最大额定值为10V、

我们断开 BOOT、EN 和 VDD 与 VOUT (12V)的连接、并连接到5V 输入、但测量的输出为18V、而不是12V。

然后、我们将 VDD 和 EN 连接到5V 输入、并将 BOOT 连接到 VOUT 12V、我们得到12V 输出、但 BOOT 最大额定值为10V。

然后、我们将 VOUT 降至10V (通过调整电阻器的值)、它仍然工作正常、并且我们得到10V 输出。

我的问题是、BOOT 为什么必须连接到 VOUT 才能使电路正常工作? 如果是这样、引导最大额定值为10V、我们将永远不会实现12V。

此外、您的规格还规定了可在0.124V 至14V 之间调节的输出? 请给出建议。

谢谢。

Teck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Teck:
    请查看我发送给您的主要按摩、如果您不熟悉此论坛、您可以为我共享您的电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Teck:
    我没有听到您的反馈,我将在论坛中关闭此帖子。 如果问题是退出、您可以通过说服与我联系。