This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:输出容量

Guru**** 2531450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61175, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761578/tps61170-output-capacity

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: TPS61175TPS55340

您好!

TPS61170和 TPS61170能否在以下条件下升压?

VIN = 3.3V、5V 和12V

Vout = 35V (每种情况)

此致、

隐藏

TPS61175

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于 TPS61170、Vin 范围和 Vo 均正常。 最大 IO 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢你的答复。 器件是 TPS61170和 TPS61175。 输出电流为0.5A。

    此致、
    隐藏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.5A 输出电流非常大。 即使对于 TPS61175、它也只能支持12Vin/35V 0.5A 输出。 在 Vin=5V 条件下、它无法输出如此大的电流。 当 Vin=3.3V 时、由于最大占空比限制、它无法输出35V。

    建议您选择 TPS55340、它可以在 Vin=5V、12V 条件下支持35V/0.5A 输出。

    对于大多数升压转换器、由于最大占空比限制、它无法在 Vin=3.3V 时输出35V 电压。 很抱歉我上一篇文章中的错误。 当输入电压为3.3V 时、可提供30V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦

    在 Vin=3.3V、5V、12V 条件下、TPS55340是否能够支持30V/0.5A 输出?

    此致、
    隐藏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS55340在5V 时支持30V/0.5A 输出、12V 条件。当 Vin=3.3V 时、它可以支持30V/0.4-0.45A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦

    感谢你的答复。

    此致、
    隐藏