This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:用于12V 输出的 LM2623

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759643/lm2623-lm2623-for-12v-output

器件型号:LM2623

您好!

我们已将引导、EN 和 VDD 连接到数据表中您的参考设计的3.3V 或5V 电压。  

我们的输出设置为12V、但我们没有获得预期的输出、而是~18V。

请向我们提供参考设计、以便在输入为5V 时实现12V 输出。

谢谢。

Teck   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、亲爱的用户:
    LM2623采用适当的设计、可提供12V 电压和5V 电压。
    最好分享您的原理图和主波形、以便我了解发生了什么。 负载条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在此处附加任何文件(我有 pdf 格式的原理图)。  

    您能否提供您的电子邮件以便我将其发送给您、或者使用您的电子邮件进行回复。

    谢谢。

    Teck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    下面是添加捕获或文件的方法。 此外、我将与您联系、 请接受 E2E 中的友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Teck:
    我没有听到您的反馈,我将在论坛中关闭此帖子。 如果问题是退出、您可以通过说服与我联系。