This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27532:UCC27532故障问题

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760673/ucc27532-ucc27532-failure-issue

器件型号:UCC27532

大家好、

我的客户在某些项目中使用 UCC27532。 现在他们正在现场执行 pp 、但他们在现场侧发现了一些故障。 我们现在想检查一下原理图是否有问题、您是否可以帮助检查下面的原理图是否存在潜在问题? 非常感谢这一建议。

他们使用的隔离式驱动器、数据表显示如下:

e2e.ti.com/.../PS16_2D00_065.pdf

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、是支持此器件的 AE。

    如果没有 NDA 限制、您能否提供有关故障的更多详细信息(无输出? 物理故障? 启动时是否会发生故障? 故障期间的运行条件等) 原理图中使用的应用和组件值?

    是他们正在驱动的继电器吗?

    提前感谢您的澄清。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我没有听到你的声音。

    故障是否已解决? 如果是、请随时与论坛上的其他人分享该决议以从中学习。

    但是、如果客户仍遇到设计问题、请告知我们故障的更多详细信息、以便我们能够找到故障的最底部。

    同时、我必须关闭此线程并将其标记为已解析。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou