This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV IADJ 调光

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761817/lm3409hv-lm3409hv-iadj-dimming

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

尊敬的 TI:

  我的客户将 LM3409HV 用于 LED 驱动器、他们使用 IADJ 进行调光、但他们发现当 PIN IADJ 连接 GND 时、输出电流仍然为7mA、引脚 PGATE 也具有驱动器 MOS 的输出、客户希望当 IADD=0V 时、没有输出电流。

  我找到了数据表图12的图形、当 IADD=0V 时、ILED 不是0A、因此使用 IADJ 调光时电流不能是0A?

  请帮助检查问题、谢谢!

   

   

   

  此致!

  沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    LM3409是一款恒定关断时间控制器。 在关断时间之后、最短导通时间通常为115ns、最大为211ns 这意味着始终有一些电流流入 LED。 要减少这种情况、需要增加电感值并降低开关频率。 您还可以为输出提供负载以消耗该额外电流。 要使电流变为零、您可以将 EN 拉至 GND (低功耗模式)或将 UVLO 拉至低于其阈值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin:
    谢谢!


    此致!
    Eric