This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:工作电流

Guru**** 2813015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761548/tlc5955-operating-current

器件型号:TLC5955

 该器件的工作电流是多少?

谢谢、

断杆器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahota、

    当 Vcc<=3.6V 时、最大工作电流为23.9mA;当 Vcc>3.6V 时、最大工作电流为31.9mA。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。

    I cam。 但不确定如何解释它、因为它被称为
    "灌电流"。

    此致、
    断杆器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rupinder、

    灌电流是指电流流向、如果电流进入器件、通常我们将其称为"灌电流"。

    如果您有更多问题、请告诉我

    此致

    肖恩。