This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:我们能否将两个 LED 灯串连接到一个 IFB 引脚?

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762009/tps61196-can-we-connect-two-led-strings-to-one-ifb-pin

器件型号:TPS61196

尊敬的周先生:

很抱歉我的回复延迟了、感谢您的解释。

>是的,您可以使用一个 IFB 通道来驱动多个 LED,但电流匹配问题可能不太好

>因为您使用一个电流吸收器来驱动多个通道。 如果您对比赛的要求不是很严格,那么这对您的应用来说是可以的。

以上是您对此主题的最新评论。

我知道我们可以将多个 LED 灯串连接到一个 IFB 引脚

但在这种连接上、控制流经 LED 灯串的电流的精度并不高。

我没有关于此主题的其他问题、我将关闭此主题。

感谢您的合作。

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    谢谢,如果您有任何问题,请告诉我。
    此致
    肖恩