This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:设计问题(Vs、ICT、/RESET)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TPS3840, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761685/tl7700-design-question-vs-ict-reset

器件型号:TL7700
主题中讨论的其他器件: TPS3840TPS3890

您好!

我们收到了客户关于 TL7700的问题。
请帮帮我们。

[问题]
- Vcc=1.8V、Ta=-40至85C 时 Vs 的变化量是多少?

在 Ta=-40到85°C 时,信通技术的变化是多少?

- Vcc<1.5V、Ta=-40至85C 时/Reset 引脚的灌电流是多少? 它们关心上拉电阻器和灌电流产生的/RESET 电压。 如果有 RNA51957B 等阈值工作电压的特性数据 、您能向我们提供这些数据吗?

对于上述问题、他们不需要保证。 他们会将其用作参考。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    遗憾的是、这是一个较旧的器件、因此可用数据有限。

    在您提到的特定运行条件下、我们没有数据。 对于 Vs、我们将所有工作条件下的变化规格为490mV 至510mV。 对于 I_CT、我们仅在25°C 时将规格规格从11uA 更改为19uA。 对于输出/复位电压、我们为3mA 的灌电流提供0.8V 的 VOL、为1.5mA 的灌电流提供0.4V 的 VOL。 灌电流由 Vpull-up / Rpull-up 计算得出。

    如果您使用此器件的原因不明确、我们建议您使用性能更好、特性更好的较新器件。 请提供有关该应用的更多信息、我们可以推荐其他可能更好的器件。 具体而言、TPS3890或 TPS3840可能是不错的替代选项。

    Michael