This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:物理断开高电平和回路/反馈侧连接

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761499/lm3410-physical-disconnection-high-and-return-feedback-side-connections

器件型号:LM3410

大家好、TI 人、

我正在设计一个有点独特的设计。 现在、我们将 LM3410安装在 MLB 上。 有多个并联的 LED 灯串。 作为产品设计的一部分、这些灯串中有一半可以物理断开。 因此、VCC_LED_WARM 和 VCC_LED_WARM_RET 会根据器件状态从一半 LED 断开。 请参阅下面的参考文献。

我在正极上添加了12V TVS、在回路上添加了5V TVS。 我主要关注 FB 引脚上的3V 限制、因此我添加了一个额外的齐纳二极管、该齐纳二极管可以处理 ESD 事件期间出现的最大功率。  (不由现有的 TVS 二极管处理)

我完全控制 LED 驱动器、并且知道器件何时断开(这可能会导致一些潜在的损坏)。 我们以其最大电流的几分之一来驱动 LED、因此我对此不太担心。  


我知道它超出了典型设计的范围、但我想确保没有任何问题。 我们总共运行40个灯串、每个灯串的电流为10mA。  

谢谢!

进行了比较

www.jaredwolff.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果一半灯串断开连接、剩余的一半是否连接? 如果是这样、电流将仅通过这些灯串。 您是否担心重新连接 LED 灯串以及它对 FB 有什么作用? 您也可以使用二极管将 FB 钳制到接地端、并将齐纳二极管钳制到接地端。 它需要在0.190V 时没有电流、这正是它试图调节的电压。 如何连接和断开 LED 灯串? 是否在卸下一半 LED 后减小电流? 只是尝试查看您的应用正在执行的操作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    一半仍保持连接。 断开连接后、器件不可用。 只有在连接了两个"部件"时、固件才会打开 LED 驱动器。

    我最担心的是这一点

    1我们正在为驾驶员执行非正常操作
    2我们将顶部和 Fb 引脚暴露在外部世界(潜在 ESD 等)

    两半部分通过公/母磁性连接器连接。

    谢谢

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    这不符合我所见设计的标准。 我需要详细了解您要做的工作。

    如果您将 FB 引脚暴露在外部世界中、我一定会对其进行保护。 您甚至可能希望在重新连接之前能够确保所有累积电荷都已耗散。 您可能还需要在电解电容器上连接一个陶瓷电容器、以增加 ESD 保护。 此设计要求应确保所有引脚均不超过绝对最大值额定值。 您可以购买或租用测试设备来模拟 ESD 放电、以便在提出解决方案时用于测试您的设计。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想分享更多信息。 不幸的是、这是一个公共论坛。 这对我有一点限制。

    您甚至可能希望在重新连接之前能够确保所有累积电荷都已耗散。

    反馈部分有什么影响? 我对"死机"/"断开连接"侧没有任何控制。 我想是一个 MOSFET、它在驱动器本身开启之前一直处于启用状态。

    您可能还需要在电解电容器上连接一个陶瓷电容器、以增加 ESD 保护。


    我在输入端有电解电容器。 这是您的建议吗? (我最初所附图表上的 C18)或者您是指  VCC_LED_WARM_RET  信号吗? (还是 在 VCC_LED_WARM_RET  和 VCC_LED_WARN 上?)

    感谢您在这方面的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电解电容器不能防止 ESD、我会添加一个与之并联的小型陶瓷电容器。 二极管钳位也可以代替 MOSFET 工作。 反馈为0.19V、因此您不需要该电压周围有任何阻抗(在包括温度在内的所有工作条件下)。 我指的是死块。 在接近电路板时、它是否可以通过安全路径放电。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然感到困惑的是、您提到的是放置陶瓷电容器。 电感器的输入端? 我不确定这对 ESD 有何帮助。

    至于钳位、请确保它。 如前所述、我在主板侧已经有一个2V 齐纳二极管。 我当然可以在断开连接的电路板上添加一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 C19上、可能没有必要使用该电容器、但电解电容器不会帮助实现 ESD。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 C19为陶瓷33uF。 我将在这里添加几个封装、以便进行良好的测量。