大家好、TI 人、
我正在设计一个有点独特的设计。 现在、我们将 LM3410安装在 MLB 上。 有多个并联的 LED 灯串。 作为产品设计的一部分、这些灯串中有一半可以物理断开。 因此、VCC_LED_WARM 和 VCC_LED_WARM_RET 会根据器件状态从一半 LED 断开。 请参阅下面的参考文献。
我在正极上添加了12V TVS、在回路上添加了5V TVS。 我主要关注 FB 引脚上的3V 限制、因此我添加了一个额外的齐纳二极管、该齐纳二极管可以处理 ESD 事件期间出现的最大功率。 (不由现有的 TVS 二极管处理)
我完全控制 LED 驱动器、并且知道器件何时断开(这可能会导致一些潜在的损坏)。 我们以其最大电流的几分之一来驱动 LED、因此我对此不太担心。
我知道它超出了典型设计的范围、但我想确保没有任何问题。 我们总共运行40个灯串、每个灯串的电流为10mA。
谢谢!
进行了比较