This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:您是否可以建议将 Vcc 和内部基准分开?

Guru**** 2606805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760450/tl431-could-you-recommend-separating-the-vcc-and-internal-reference

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: TPS3711TPS3710

温度:–40 125°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    您能否澄清一下将内部基准和 VCC 分开意味着什么?
    您是否希望在隔离式光耦合器应用中或用作电压基准?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于应用高电压或用户定义的电压、我需要分离 Vcc。
    您可以推荐产品吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    我们没有具有独立 VCC 和 Vref 的并联电压基准。 如果您给出系统要求、我们可以帮助您了解我们是否可以为您创建解决方案。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要电压拉电平固定、VCC 不能拉低。

     误差放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    您能更详细地介绍一下您的需求吗?
    误差放大器仅需要 VREF。 您是否会分别为 VCC 和 VREF 供电?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否推荐示例 TLV237x 内部基准电压产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    似乎您有两个主题相同的帖子。 正如我在前一个 e2e 线程中提到的、TPS3710、TPS3711以及电压检测器、电压监控器系列器件

    www.ti.com/.../overview.html


    谢谢
    Chintan