This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761452/power-supply

主题中讨论的其他器件:SN6501SN6505A

我希望在下面的链接中使用 Wurth Elektronik 提供的变压器来满足我的应用需求。

如果可能 、请向我展示可将5V 或更高电压转换为5V 的最小尺寸隔离式直流/直流转换器。

SN6501很棒、但需要中心抽头变压器 、并且变压器的尺寸不适合我的应用。  

https://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-CPIBHV

  

提前感谢您。

第页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuong、欢迎参加 E2E 论坛!

    TI 的两个隔离式变压器驱动器器件 SN6501和 SN6505尺寸相同:最大3mm x 3.05mm、主要封装差异在于其引脚数。

    这两种器件都可以驱动5V:5V 和5V:5V+配置的变压器、但至少需要在变压器初级侧使用中心抽头才能使系统正常工作。 单独的耦合电感器将不起作用。

    您在 Wurth Elektronik 的联系可能会建议您使用一个紧凑的中间抽头变压器、以满足您的系统需求并与 SN6501或 SN6505A/B 配对 您是否已选择使用这些器件中的哪一个? 在功率输出和特性方面、SN6505A 和 B 版本比 SN6501更具功能。 如果您想让我详细说明、请回复。


    感谢您使用 TI 器件。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Manuel Chavez。
    我正在联系 Wurth Elektronik、希望他们能考虑为我构建一个小型罐装水龙头变压器。
    再次感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phuong、

    不用客气! 我们很乐意提供帮助。 如果您有其他问题或疑虑、请随时与我们联系。


    尊敬的、
    Manuel Chavez