This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:峰值短路过载电流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LMZ34202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759637/lmzm23601-short-peak-overload-currents

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件: LMZ34202

您好!

能否驱动大于1A 最大输出电流的短路(~ 100us)负载电流脉冲? 我预计峰值电流约为1.2A 至1.3A。

 在这种情况下、LMZM23601是否会在限流(1A)模式下运行、并且峰值电流将由输出电容器处理。 如果将5V 输出 LMZM23601连接到4欧姆负载、它是否会在电流源(限流模式)下运行、并以1A 电流驱动4欧姆电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、您好!

    如果在负载上拉取的电流超过1A、LMZM23601将在电流限制模式下运行。 在这种过流情况下、器件将进入断续模式、在此模式下、输出电压将关断以防止损坏 MOSFET 和内部电路。 这可以在 第8.3.5节中观察到。 因此、我认为您无法对大于1A 的负载电流进行脉冲短突发。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    根据数据表第26页、图39在启动期间、它在限流模式下工作、因此、在输出电容显著的情况下(例如150uF)、我能否消耗非常短(低于100uS)的1.3A 脉冲? 在这种情况下、它是否会在短时间内进入1A 电流限制模式?
    过流输出阈值是多少?

    谢谢、
    尼古拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、您好!

    您的初始条件是什么(VIN、VOUT)? 我进一步研究了这一点、并进行了一些计算、以查看短路的1.3A 脉冲是否会触发器件中的任何故障。 使用此 应用手册 根据谷值电流限制和典型值计算最大输出电流、我得到以下结果:  

    Iout max = Ivalley + 1/2 (Vin-Vout/FS*L)* Vout/Vin

      • Ivalley =低侧电流限制= 1.2A (典型值)
      • VIN = 24V
      • Vout = 5V
      • Fs = 1MHz
      • L = 10uH (固定)  

    最大输出电流= 1.4A

    尽管我仍然不建议超过器件的1A 额定电流限制、但理论上、只要电感器谷值电流低于 Ivalley 阈值、您就可以通过器件推送更高的电流。 由于您在1.3A 时的短脉冲不超过100us,因此我认为没有足够的能量会导致故障问题。 由于这种启动条件的原因、我认为1.3A 脉冲将导致类似于您在图39中看到的电流限制、如您所述。 不过、我建议您在电路上测试该值并检查故障稳定性。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy、

    考虑到我决定使用 LMZ34202、该器件旨在提供高达2A 的电流。

    尼古拉