This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022415D:DCP022415DP 输出电压异常

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP022415D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759733/dcp022415d-dcp022415dp-output-voltage-abnormal

器件型号:DCP022415D

你(们)好,先生

我应用 DCP022415DP 进行测试

我在引脚1、PIN2中施加24V 电压、接地监控引脚5、通过仪表监控引脚6

我发现输出电压不正确、我还在输入/输出侧添加了电容

根据数据表、输出应为+-15V、但输出为+19V、现在为-16V、

我应该在输出中添加虚拟负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    为了确认我的理解、对于 DCP022415D (NVA 封装)、当您测量负输出电压和正输出电压时、您是否正在测量引脚5 (输出侧公共 GND)和引脚6 (正输出电压)以及引脚7 (负输出电压)?

    您能否提供您的原理图、以便我知道您用于输入/输出电容器的元件是什么?  我希望它看起来与 图10类似

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Jimmy

    我测量针脚5 (输出侧公共 GND)和针脚6 (正输出电压)和针脚7 (负输出电压)-->是
    我在 IC 徽标中添加输入/输出电容器、其 schmatic 与图10相同
    这是简单的隔离器直流/直流、我不知道有什么满意的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果可能、您能否向我发送 VIN/VOUT 和 IOUT 的波形? 我只想查看它、看看输入电源路径或输出路径中是否存在任何异常。 此外、您还测试了多少个器例中的此故障?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我将关闭此主题。 如果您仍有任何问题、请回复此消息、此主题将重新打开、以便我们继续进行故障排除讨论。

    谢谢、
    Jimmy