This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A SYS 引脚输出问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A, TPS62800, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760413/bq25120a-bq25120a-sys-pin-output-question

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121ATPS62800TPS62740

各位专家,您好:

            当前、当充电器唤醒时、BQ25120A 系统引脚输出默认为1.8V。

            当充电器唤醒时,是否可以将系统输出引脚设置为3.3V? HW 的任何方法?

            

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达斯丁、

    2.5V VSYS 是否可用于 MCU 引导? 然后您可以查看 BQ25121A。

    您将需要 I2C 来更改 VSYS 电压。

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautham:

               MUC 需要3.3V 工作电压。

               如果充电器关闭,LDO 是否会恢复为默认值? (1.8V)

               如果充电器从关断状态到唤醒状态,是否有任何方法将 LDO 输出电压设置为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达斯丁、

    最佳选择是使用单独的 DCDC、如 PMID 中的 TPS62800或 TPS62740。  

    您可以使用 LS/LDO、但请注意、默认情况下、它将处于负载开关模式。  

    此致、

    gautham