This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:生成闭环波特图

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760714/lm5575-generate-closed-loop-bode-plot

器件型号:LM5575

您好!

我正在测量以下稳压器的闭环波特图。 使用我们的一个生产单元、我插入了一个1k 电阻器来创建一个高 Z/低 Z 阻抗节点。  然后、使用频率响应分析器、我通过 CH1 (1k 和 R50节点)注入信号、并测量 CH2 (1k 和 C226节点)上的响应。  请参见下图。

我将得到异常的相位测量。  有人能推荐我做了什么错吗?  在 OUT (引脚11)连接之前、我是否需要移动插入点?  

TI 如何测量其在 Webench 仿真中显示的闭环性能?

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的图片未显示。 是否可以重新连接? 这将帮助我了解您的设置是否正确。

    我们使用的典型设置是 VOUT 和 FB 之间的50欧姆电阻器。 然后将交流信号插入该50欧姆电阻器上。

    重新调整图像后、我可以提出进一步建议。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7450.Schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的重新共享。 电阻器和注入点的放置方式看起来不错。 我建议将电阻降低至50Ohm。 什么是注入信号振幅?

    此外、下面是一篇文章、介绍波特图设置和测量。

    e2e.ti.com/.../power-tips-setting-up-bode-plotter-properly

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  我们将注入电阻器降低至42.2Ω Ω(现成的值)。  注入信号振幅(@ 100Hz)约 为 CH1:1.38mVrms、CH2:68.5mVrms。

    我随附了一个包含原理图和生成的波特图的 word doc。  请您查看该图并发表评论吗?  您是否在数据中看到任何关注领域?

    谢谢!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../28V-REG-BODE-PLOT.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享波特图、感谢您在星期二的讨论。 Roman 应该跟你跟进、但如果你有任何其他问题、也请毫不犹豫地回答这个问题。

    此致、
    Katelyn