This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:TPS7A8033DRBT SNS 引脚在内部短接(~0.4 Ω)至 GND 引脚

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761598/tps7a80-tps7a8033drbt-sns-pin-is-internally-shorted-0-4-ohms-to-gnd-pin

器件型号:TPS7A80

您好!

我们查看了两个 TPS7A8033DRBT 器件、其中一个器件之前从未使用过、并测量 了 SNS 引脚在内部短接(~0.4欧姆)到 GND 引脚。  在我们板上连接了 SNS 的已用部件(如第15页的图32所示)的情况下、它会短接 LDO 输出。  当我们在电路板上断开 SNS 引脚连接时、在查看规格中的内部方框图后、OUT 保持稳定并达到~4.9V。  再看一下显示在输入电阻器树的顶部桥臂之后2.5uA 的感应电流的方框图(见第13页)、我们期望 SNS 引脚到 GND 引脚具有大电阻。

请帮我们解决这个问题吗?  这种情况以前是否见过?  您的快速回复将非常有帮助。

谢谢、 Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我们期望 SNS 浮动时输出电压为5V 的原因是 IN 为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误警报、结果是我们的错误。 THX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我很高兴您能找到它! 顺便说一下、您在第二个帖子中的假设是正确的。 如果 SNS 浮动、由于没有反馈路径、OUT 可以浮动到 Vin。

    如果您有任何其他问题、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan