This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10506:BUCK 未使用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10506, LM10506EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761279/lm10506-buck-is-not-in-use

器件型号:LM10506

大家好、

设计中不再需要 BUCK3。 您能否建议如何禁用电源轨并使其他输出正常工作? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam Ting、

    BUCK3是 LM10506中唯一无法通过 SPI 通信禁用的降压转换器。 您可以通过 SPI 通信更改寄存器0x00中的值、将电压设置为最低值(请参阅数据表中的 PSML 模式)。 当寄存器地址0x00 = 0x00时、VDCDC3 = 0.7V、但这种方法仍然需要您为 BUCK3填充 L2电感器和输入/输出电容器。

    替代选项是断开硬件中的 DCDC3转换器。 您可以将 VIN_B3短接至 GND、悬空 SW_B3引脚、并将 FB_B3短接至 VIN。 这将始终使反馈引脚上的电压保持高于设定点、PMIC 不会将其视为"超出调节范围(低于输出电平的85%)"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们将再次确认有关备用选项的连接。 我们是否应遵循您的建议或数据表中的描述? 谢谢!  

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    遗憾的是、我无法在 LM10506EVAL 板上测试这一点、因为 FB_B3引脚位于 BGA 封装内部。

    您应遵循数据表建议。 LM10506器件中必须有一个特殊配置、用于检测 FB_Bx 何时连接到 GND、从而不会指示直流/直流稳压器"超出稳压范围"。

    将 VIN_Bx 和 SW_Bx 直接连接到 VIN 是安全的、因为它们将处于相同的电位。 输入和输出电势相同时、不存在过流风险。