This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [设计帮助]高频半桥和驱动器选择

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761066/design-help-high-frequency-half-bridge-and-driver-selection

主题中讨论的其他器件:LM46002

您好!

在我的论文中、我必须设计开关频率为1MHz 至2MHz 的降压转换器。 在 PCB 上设计平面电感器(螺旋)、我必须研究 EMC 特性。 我在选择合适的组件时遇到了一些困难。 由于我们没有用于焊接某些组件的精密设备、因此我的选择仅限于采用可手工焊接的封装的组件。  

在选择组件方面的任何帮助/建议都将对我的发展大有帮助。  

谢谢、

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压- 24V

    输出电压- 5V

    输出电流- 2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    您可以将 LM46002用于您的应用。

    ----阿姆布雷什