This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:在 GPCRb 更新之前或之后执行学习周期。

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761513/bq27542-g1-do-the-learning-cycle-before-or-after-gpcrb-update

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

您好!

   在 SLUUB65A 中、提到 了在将电量监测计与电池配合使用之前需要完成的5个步骤。

1.确定 ChemID。

2.执行学习周期。

3.测试仪表并进行优化。(gpcra / gpcrb)

4.完成黄金文件。

对 PCB 进行编程并进行测试。

  在 GPCRB 手册中提到的创建 gg 文件的步骤为3个 setps

1.程序选择的化学 ID

2.导出 .gg 文件或 .gg.csv 文件

3.将文件重命名为 gg.csv,无论格式如何

 我的问题是

  1.学习周期为何早于 GPCRB。 我感到困惑的是、GPCRB 报告将覆盖 Ra 表、为什么学习周期在 GPCRB 之后不是峰值。

  关于 GPCRB 手册、要上传的 gg 文件只需对 chem ID 和另一个参数保存默认值进行编程、或者需要设置和学习另一个参数。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPCRB 用于温度优化。 这就是它遵循学习周期的原因。