This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大电解电容器在以太网供电电气瞬态保护中的作用

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761721/role-of-large-electrolytic-capacitor-in-electrical-transient-protection-for-power-over-ethernet

大家好。

我当时正在阅读 应用报告《以太网供电的电气瞬态抗扰度》  

因为我需要在我们已经制作的电路板中改进对 POE 的保护。

我想知道220uF/100V 电容器是否是必需的?  

它只是大容量电容、仅对负载瞬态有意义、还是对 ESD/EFT/浪涌保护也很重要?

提前感谢、

卡利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlis、

    您是否参考大容量电容 PSE 电路图? 让我将您的问题通知我们的 PSE 专家。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 哦、很抱歉、我忘记强调我所说的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlis、

    这种大电容也有助于提供浪涌保护。 如果您看看图13和14、电容器会在浪涌事件期间创建电流路径。 谢谢。

    此致、

    一分钱