This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907-Q1

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761934/lp5907-q1-lp5907-q1

器件型号:LP5907-Q1

 导通元件或 RDSon 的 LP5907-Q1电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 LDO 在压降下运行时、内部控制环路会将导通元件驱动到三极管区域、从而强制导通元件的运行方式与电阻器类似。 因此、可以根据数据表中的压降规格、使用欧姆定律来计算导通元件的典型和最大导通电阻:

    RDS、ON (典型值)= Vdo (典型值)/ Iout = 50mV/100mA = 0.5 Ω

    RDS、ON (max)= Vdo (max)/Iout = 250mV/250mA = 1 Ω

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你