This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:"Golden Image"From "Golden DF"

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761914/bq27542-g1-differences-in-golden-image-from-golden-df

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我使用了我的一个连接到 bqStudio 的生产单元来执行学习周期。  首先、我使用 bqStudio 中的 Update Chemistry 按钮设置电池的 ChemID。  接下来、我使用自动方法对单元执行学习周期、并成功完成更新 Qmax 和电阻表。  然后、我可以使用"Data Memories (数据存储器)"选项卡创建一个数据闪存转储、并使用"Golden Image (Golden Image)"选项卡创建一个 srec。

从这一点开始、通过以下三种不同的方式设置全新的商品有何区别:

  1. 黄金映像(.srec)
  2. 主电量监测计数据存储器(.gg.csv)
  3. 使用 GUI 设置 Chemistry、然后写入主电量监测计数据存储器(.gg.csv)

此外、在电路板上进行工厂测试时、是否可以关闭这些学习到的黄金映像上的阻抗跟踪、然后在电路板上安装电池时再次启用它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    golden srec 是首选方法、因为您应该能够针对多个单元实现自动化。 golden srec 包含 chem id 参数和您的设置。 gg 文件仅包含您的设置。 因此、您唯一可行的选择是第1点和第3点。  

    在提取黄金文件之前、请将更新状态设置为02。 这会禁用它、这样当您在新电路板上进行编程时、它就会被禁用。 然后、对这些新电路板进行编程后、您将通过发送命令0x21来启用它

    谢谢

    Onyx