This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:bq24070

Guru**** 2814105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759853/bq24070-bq24070

器件型号:BQ24070

“峰值系统负载小于1.1安培

启动时的负载约为750mA

电池和 PCB 用于为微处理器系统供电,因此负载取决于 UP 所执行的处理。 在正常运行期间、负载平均为600mA。

 关于4.3V DPPM 输入、这是一项已知功能、我们知道电流会降低、但这并不能说明我们所发生的情况、即充电电流为0A (即使未连接负载)。 实际上、 为了检查 BQ24070是否发生故障、我们只需将壁式适配器连接到 PCB (电池无负载)、以检查是否可以为电池充电。 在这种情况下,对于大约30%的 PCB,BQ24070消耗的电流为0A 或接近0。”

您是否需要更多信息?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否发布原理图并测量 TS 引脚上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。