This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:配置 LiFePO4太阳能充电器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759311/bq24650-configuring-a-lifepo4-solar-charger

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好!

我需要为 LiFePO4电池组充电。

电池组为16V 9Ah。

正如我从数据表中了解的、应该可以为该电池组充电吗?

另一件事是、我发现可以设置充电电流(通过 RSR)、我想将充电电流设置为5A、我是否需要考虑任何因素? (例如太阳能电池板类型或其他类型?)

最后一件事是、是否可以将 BQ24650输出端连接到负载以及电池? 如果完全有可能、我需要做些什么来实现这一点?

谢谢、

体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomer、

    可以、您可以使用 www.ti.com/.../sluc175上的设计电子表格 来配置 LiFePO4。 您需要一个大面板来提供>16V 和几安培电流。 我建议阅读以下应用手册:
    www.ti.com/.../slyt437.pdf 第8页
    www.ti.com/.../slva829
    www.ti.com/.../slua565
    www.ti.com/.../sluc229
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 提供的信息。

    即使在浏览信息后,仍有一些项目未得到答复。

    关于输出电流-例如、如果我将电流设置为5A、但太阳能电池板只能为所需的特定电压提供2A 电流、会发生什么情况? 它是否提供2A 电流或只是停下来?

    2.是否有方法将器件直接连接到负载、或者我是否应该将稳压器直接连接到太阳能电池板输出线路上? (与 BQ24650并联)

     

    谢谢、

    体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomer、

    对于1、充电器将提供尽可能多的电流、最高5A、其输入电压调节至 MPPSET 点。

    关于2、您可以将太阳能电池板输出连接到系统负载、然后将一个 PFET 与系统负载上的源极相连、电池上的漏极以及通过一个电阻器上拉至源极的栅极。 这只能确保系统负载始终获得电池电压。 另一种选择是将系统直接连接到电池、但仅当系统负载<= RSR 设置的最大充电电流时。 此外、您还需要使用 TERM_EN 引脚禁用端接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomer、

    如果您的系统具有 MCU、则可以编写主机软件来对 BQ25713进行编程、BQ25713具有系统的集成电源路径、以便对面板执行 MPP 跟踪。 这是您的选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    我有一个 MCU、但希望避免使用此解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff、
    现在已经很清楚了。

    感谢您的支持。