This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761706/tl431-tl431

器件型号:TL431

了解如何实现基于 TL431的负载突降保护电路(实际上基于您的应用手册–SNVA681A–2015年3月)。

我有几个问题:

 

查看图6–C1将充当加速电容、使 U1在电压开始上升时立即导通–我能否移除它、因为它会阻止正确设置电压?

我们需要承受80V 的电压–这将使 Vref 上的电压达到大约6V–这是否安全?

当电路钳制时,阴极电压将低于 Vref–这同样安全吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jani 您好、

    前馈电容(C1)有助于提高负载突降的稳定性和瞬态。 如果这会阻止您设置正确的电压、则可以将其移除或降低。 折衷是较慢的响应、可能是从频率响应中移除零点后的不稳定。

    REF 引脚没有额定电压、而是额定电流。 由于有电阻分压器会限制 REF 引脚的电流、因此高电压是可以接受的。 阴极电压低于 REF 电压也是可以的。 此应用在我们的数据表中定义的开环配置中使用 TL431。

    此致、
    Ethan