This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:TPS22860开关未正确输出电压

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760224/tps22860-tps22860-switch-is-not-correctly-outputting-the-voltage

器件型号:TPS22860

对于该器件、我在3.3伏处测量了 Vin 和 Vbias。 我还在3.3伏下测量了 Von。 我还在 Vbias 和接地之间连接了一个1uF 电容器、在 Vout 和 GND 之间连接了一个0.1uF 电容器。 我遵循了数据表中的布局示例。 不过、我的问题是 Vout。 我希望它大约为3.3伏、但它却显示为接近0伏。 我不明白为什么。 如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您与 E2E 联系!

    我感谢详细的总结、我还有几个问题要问您、希望您能帮助澄清:

    1. 您的输出负载是多少? 您是否曾尝试断开输出负载并在之后测量输出电压?
    2. von 是连接到与 VIN 和 VBIAS 相同的输入电源、还是单独的3.3V 电源? 如果不是、您可以尝试将 von 连接到单独的3.3V 电源吗?
    3. 您能否与我们分享任何示波器快照? 任何显示打开/关闭时输出行为的捕获都将不胜感激。  
    4. 器件是否朝向正确? 请注意、引脚1是 Vout、引脚4是 Vin。

    谢谢、

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

    SY6869

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出负载为59k 欧姆电阻、从电阻到接地的电压为0伏。 当我取出电阻器并仅测量 Vout 引脚时、电压为0.02伏。

    2. VON 由一个单独的3.3V 电源供电(电源)。 输入电压和 Vbias 由不同的3.3伏电源供电。

    这里是示波器屏幕截图。 蓝色是我的控制引脚、从3.3伏变为0伏。 黄色表示我的59千欧负载上的 Vout。

    这是我移除电阻器时的示波器输出(仅在不使用负载电阻器的情况下测量 Vout)

    4.我相信是这样。 这是我的接线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    根据上一幅图、您似乎已将电源连接至 ON、但未向 VBIAS (引脚5)供电。 白色导线连接到什么?

    此外、为了确认、器件上的点朝向图像的左上方、对吧?

    谢谢、

    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    白色导线从右中心引脚和右底部引脚(Vbias 至 Vin)连接。 附近的黑色导线从微控制器传输到 ON 引脚。

    是的、该点位于左上角。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您的 VIN 和 VBIAS 输入电源是多少? 是否已在 PSU 上设置电流限制?

    是否可以尝试在不使用输入/输出电容器的情况下重复相同的测试?

    您是否还尝试用新设备更换设备并查看行为是否保持不变?

    谢谢、

    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 焊接有问题。 谢谢!