This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:我们是否具有 TL431AIDBZR 的开环和波特图?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761845/tl431-do-we-have-open-loop-and-bode-plot-with-tl431aidbzr

器件型号:TL431

大家好。

我的客户要求我查看开环增益与波特图。

我们有吗?

如果是、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    我们不指定开环增益、因为典型运行模式在电路中具有闭环反馈。 波特图位于 TL431数据表的图10中、但不显示相位裕度。

    我们拥有成本更低的新一代器件、称为 TL431LI。 它具有更好的稳定性和精度以及低基准电流。 唯一的折衷是最大阴极电流为15mA。 直接替换为 TL431LIAIDBZR。 其数据表图6中的波特图显示了相位裕度。

    此致、
    Ethan