This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:超出绝对最大 VIN 值的估计行为

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761872/tps5401-estimated-behavior-outside-abs-max-vin-values

器件型号:TPS5401

团队、

关于 TPS5401DGQR、您是否有任何估算、如果施加的 VIN <-0.3V 会发生什么情况?

我知道这违反了绝对最大值、超出规格、但有任何估算值  

  • 部件行为和/或
  • 是否会对器件造成某种损坏?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Franziskus、您好!

    我们不建议将器件置于超出绝对最大额定值的条件下。 我们无法确保部件不会损坏。

    如果 VIN 低于-0.3V 且器件很热、则可通过 ESD 保护二极管、功率 MOSFET 的体二极管和其他内部二极管消耗电流。 如果 IC 的任何引脚上存在正电压,则部件可能会有闩锁的风险。

    请注意、在所有其他引脚接地或断开的情况下、如果电流小于100uA 且电压大于-1V、则可在 PCB 上安装时测试导通性。 如果这是您询问 ABS 最高负评级的原因、请发送电子邮件至 robert.blattner@ti.com。 我会就连续性测试与我们的质量部门联系。

    此致、Robert