This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:设计查询

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761202/bq24650-design-queries

器件型号:BQ24650

您好、请在下面查询。

  1. 如果我连接电池的负载(4x3W LED 灯)直接输出(铅酸/磷酸铁锂电池)、我是否需要添加保护电路? 将电压消耗限制在≥10V?
  2. 参考设计设置是否适用于铅酸/磷酸铁锂电池?
  3. 对于我们的设计、负载不会连接到 VSYS、但连接到 VBAT 是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    电池组保护是安全所必需的、为了安全、它独立于充电器。
    BQ24650具有用于设置电池电压的 VFB 引脚、因此适用于 LiFePO4电池。 铅酸充电曲线不同、不建议用于铅酸电池
    可以将负载连接到电池。 在这种情况下、您不需要 D3来生成电源路径函数。 电源路径功能允许系统在电池电量耗尽的情况下从适配器立即上电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    BQ24650仅用于为 LiFePO4电池充电、对吧? 如果我需要为铅酸电池充电、则意味着需要使用其他类型的充电 IC、对吧? 请推荐!

    BTW、对于2类18V (交流/直流适配器和太阳能电池板)输入没有问题?

    需要在电池上向负载添加任何过放电电压保护电路?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、IKON、

    BQ24650可用于为大多数基于锂离子的化学电池充电、而不仅仅是 LiFePO4。

    如 Eric 所述、该充电器的配置文件不能直接用于铅酸电池、因为它不具备浮动充电功能。 它只有在电池电压低于特定阈值时才具有重新启动充电的再充电阈值。 如果您可以接受、则可以使用此充电器。 此充电器仍具有锂离子和铅酸所需的特性 CC/CV 曲线。

    就输入而言、只要您在太阳能电池板的最大功率点附近正确地对 MPPSET 引脚进行编程、就不会出现任何问题。

    至於过度放电的保障,我强烈建议。 深度放电的锂离子和铅酸化合物可能无法恢复。 通常、这种保护措施会添加到电池侧以创建"电池组"。 该电池组通常连接到所有其他系统组件、包括充电器和负载。


    此致、
    Joel H