This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:24V 输出/30A

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5143-Q1, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761774/lm5143-q1-24vout-30a

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143CSD18563Q5A

你(们)好,先生  

我是否知道 LM5143可以支持48V 至24V 输出/30A 的输入电压?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我将此问题转发给我们的 LM5143专家 Tim。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、不应成为问题、因为您可以使用三相或四相解决方案(取决于 Fsw 和最高环境温度)。

    请使用 LM5143-Q1快速入门计算器(可从产品文件夹下载)来帮助您选择组件。 您可以使用60V NexFET、例如 CSD18563Q5A。

    此致、
    Tim