This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:Xilinx XCZU3EG 电源设计

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761546/tps650864-xilinx-xczu3eg-power-design

器件型号:TPS650864

您好!

我目前正在设计一种设计、以使用 TPS6508641等器件代替三个用于为 Xilinx Ultrascale+ XCU3EG 供电的 Infineon IRPS5401稳压器。 我们的当前设计类似于 Avnet UltraZed SoM 和载波卡。

参考 用于 XilinxRegisteredMPSoC 和 FPGA 的 SWCS138C-TPS650864可配置多轨 PMU 第32页的图,我需要将 VCCC_HDIO 和其中一个 VCCC_PSIO 组连接到3V3电源。 很难从加电序列中判断从 Buck4为这些器件供电是否会导致问题。

是否有人具有类似设置的经验?

另外、还在寻找一些实际测试数据、了解预期效率曲线应该是什么样的。

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    TPS650864数据表将 VCCC_HDIO 和 VCCC_PSIO 连接到 BUCK6、而不是 BUCK4。 根据我所能知、BUCK4也应该正常工作、但即使在用于 Xilinx Ultrascale+的 Avnet Ultra96开发板上、它也连接到 BUCK6。 您可以通过此链接查看此开发板的原理图。

    www.avnet.com/.../

    至于实际效率测量、我没有关于该测量的任何数据、但如果您知道您期望的典型负载基于用例、那么您可以查看 TPS650864数据表以了解您的预期效率是多少。 我以前没有使用过这种方法、但 Xilinx 有一个功耗估算器工具、该工具可能会对此有所帮助。

    www.xilinx.com/.../xpe.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nick 的回复。 我已经详细了解了 Ultra96原理图(如何找到 TPS650864)。 需要将 VCCC_HDIO 和 VCCC_PSIO_501连接到3V3电源、这样、这些组的信号电平将与我们定制载波卡上已经存在的电路一起工作、而该载波卡上当前包含 Avnet UltraZed。 如果电源序列时序未违反任何规则、BUCK4似乎是最简单的选择。

    我使用了一些电子表格、但很难正确设置所有参数以供我们使用。 在我锁定它之前、我实际上没有这些电源轨的任何稳定功耗数字。