This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:原理图说明

Guru**** 2608055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760581/tps22965-schematics-clarification

器件型号:TPS22965

大家好、我能否 通过 ATTACHEDe2e.ti.com/.../TI_2D00_QUERY.pptx 来制作 TPS22965的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、  

    感谢您与 E2E 联系!  

    根据您的原理图、如果 ON 引脚、VBIAS 和 VIN 全部连接到同一输入电源、则器件可能没有足够的时间为内部电路(电荷泵、栅极电压等)加电。 因此、无法保证受控压摆率。 是否可以将 ON 引脚保持在单独的使能线路上、或者是否需要将其连接到 VIN? 为了保证压摆率性能、必须在 VIN 和 VBIAS 达到稳定状态后切换 ON。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄 亚瑟、您好!

           感谢您的回复。我们计划使用输出为3V 的单个 LDO。在这种情况下、我们没有单独的电源轨连接到 IC 的引脚上。 您可以在 ON 引脚上提出任何想法吗?

    谢谢、

    Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、  

    如果泄漏不是问题、您可以尝试在 ON 引脚上包含 RC 延迟。 如果浪涌电流不是下游负载的问题、您可以保持电路的现状、VOUT 将跟随 VIN 上的电压。

    谢谢、

    黄亚瑟