This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM4040-N:所有未加密 SPICE 模型仅与 GND 处的阳极配合使用

Guru**** 2527660 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760211/tina-spice-lm4040-n-all-unencrypted-spice-model-only-work-with-anode-at-gnd

器件型号:LM4040-N
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试在第三方 SPICE 仿真器中使用 LM4041。 因此、我使用了以下网页中的未加密模型。

www.ti.com/.../toolssoftware

遗憾的是、如果 LM4041的阳极未连接到 GND、所有未加密模型都会使每个 SPICE 仿真器中的仿真失败。
原因是模型文件(.lib)中在以下行中的一个基准电压下出错。

E_Estart… V (Q20B)...

此错误会自动将该 V (Q20B)参考 GND (网络0)、而不是"V-"。 如果 LM4041的阳极未连接到 GND、仿真将失败。

该行应更正为

E_Estart… V (Q20B、V-)...

您能否在此网页中纠正所有未加密模型文件(.lib)中的此错误。

www.ti.com/.../toolssoftware

赫尔穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helmut、

    感谢您提供此信息。 我将把这个问题转交给 TI TINA SPICE 团队。 请记住、我们使模型适用于 TINA-TI、我们无法保证它们适用于第三方仿真器。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以尝试仿真 LM4041_NA1P2的最新修订模型。

    LM4041-NA1P2 PSpice 瞬态模型(修订版 A)

    如果您仍面临同样的问题、请告诉我。


    谢谢、此致、

    Saket