This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:如何使用 webench 设计 TPS40422两相单输出电路?

Guru**** 2503355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761812/tps40422-how-to-use-webench-design-tps40422-two-phase-single-output-circuit

器件型号:TPS40422

你(们)好  

如何使用 webench 设计 TPS40422两相单输出电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    当您询问 TPS40422默认设置是否可用于另一帖子中的12Vin、0.8Vout、50A 时。
    让我们首先选择合适的解决方案。

    我将关闭此帖子。

    谢谢