This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:使用多个并联 MOSFET 定制和使用高电流放电

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761646/bq77915-customization-and-use-for-high-current-discharge-using-multiple-mosfets-in-parallel

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ77905

      TI 如何支持针对所需阈值级别定制此 IC? MOQ 是否有定制的先决条件?

2.      并行连接多个 MOSFET 时,应采取哪些预防措施?

3.      我想进行20S 配置,因为较低的 IC 驱动 CHG 和 DSG MOSFET,较低的5节电池和其他电池之间是否会产生不平衡?

4.      如何实现反极性保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdul、
    1.如需了解可能的新配置、请联系您的 TI 销售代表、讨论潜在的数量和计划。
    2.不同的 MOSFET 供应商提供不同级别的文档、如果您的供应商没有合适的应用手册、请参阅其他行业或学术文献。 通常、您需要使用一些小电阻隔离栅极、以避免振荡。 请参阅 bq77915产品文件夹技术文档选项卡中链接的应用手册 bq77905使用多个 FET。
    3.是的、当 bq77915具有平衡功能时、您可能需要匹配上部器件上 FET 的负载。 请参阅 www.ti.com/.../slua774的第3节 。 虽然它不是专门针对 bq77915、但负载电流匹配的概念是相同的。
    4、反极性基本上内置于基本电路结构中。 当放电 FET 从事件(SCD、OCD 或 UV)打开时、PACK-将变为高电平。 请参阅 bq77915数据表的图19。 (请注意、图19中的顶部 ROCD 应连接到本地 VSS 而不是电池-如图所示。) 放电 FET 额定电压必须足以处理高电压。 进入 CHG 引脚和 LD 引脚的电流路径必须保护充电 FET 和 bq77915的限制。 请参阅数据表中的图24和相关讨论。 调整电阻器的大小以限制流入 CHG 和 LD 的电流、从而使输入保持在其指定的限制范围内。 此外、与电池电量耗尽的情况相比、使用20秒电池组时、充电电压可能较高、如有需要、请参阅图23和25。