This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:在不进行 PMBus 编程的情况下、是否可以使用它来实现12Vin、0.8Vout 50A 两相单输出模式?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761752/tps40422-can-i-use-it-s-default-without-pmbus-programming-to-achieve-12vin-0-8vout-50-a-two-phase-single-output-mode

器件型号:TPS40422
主题中讨论的其他器件: TPS40322TPS40428

你(们)好  

我能否使用 TPS4022的默认设置而不使用 PMBus 编程来实现12Vin、0.8Vout 50A 两相单输出模式?

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    每相的默认 OC 为30A、对于50A 设计而言可能太低(相电流为25A)
    此外、PMBus 中的 IOUT_CAL_GAIN 应与实际电感器 DCR 值匹配、以使 OC 阈值正确。

    如果客户不需要 PMBus、则可以考虑使用 TPS40322。
    另一个选项是 TPS40428+CSD95378B。 我认为 TPS40428默认设置可用于客户的设计。

    谢谢