请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 您好!
BQ25700A 是否支持运输模式?
我看到了 BQ25700A 数据表 P37、30h 位1对运输模式放电功能进行了一些描述、
但我在数据表中找不到任何运输模式功能详细信息。
BQ25700A 使用 BATDRV 引脚控制外部 MOSFET、VSYS 似乎始终通过电池 MOSFET 体二极管具有电压电平。
因此、很难避免向 VSYS 提供电池电流。
谢谢!
Jeff