This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 准谐振反激转换器通用脱机输入65W 评估模块

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760353/quasi-resonant-flyback-converter-universal-off-line-input-65-w-evaluation-module

主题中讨论的其他器件:UCC28600

您好!

我想在标题中提及此电路板的12v 5a、我应该做什么更改?
是否可以不更换变压器并获得12v 输出?

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    感谢您关注 UCC28600。

    65W EVM 是18V @ 3.6A、为了针对您的规格修改此规格、您必须对启动器进行以下更改:

    1. R18和 R17来反映12V 的输出电压。
    2. 输出电流从3.6A 增加到5A、您必须增加第二侧的匝数。  
    3. 变压器通常具有 RMS 电流限制、为了避免过热和降低效率、我建议检查该值。
    4. R6和 R8需要重新计算以反映12 Vout。

    PMP5315是一个更接近您规格的设计、 由于峰值电流较高、因此在不更改变压器的情况下更容易修改此单元。

    随附的 Excel 计算器工具是一种修改应用规范并检查组件 值的好方法。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Sonal