This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:51W (3类)应用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761215/tps2373-4evm-758-51w-type-3-application

器件型号:TPS2373-4EVM-758

大家好、

我找到了 TPS2373-4EVM-758、它支持70W (5V/14A)。
如果我的客户想要 设计高达51W (3类、5V/10.2A)的应用、我相信 TPS2373-3是可以使用的。
 在本例中、是否可以仅替换 EVM 原理图中的 TPS2373-4至 TPS2373-3来设计50W 应用?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    是的、这是可能的。 我过去测试过这种11A 解决方案。 我只需将感应电阻器更改为0.1欧姆即可适应较低的功耗。

    请告诉我这是否有帮助! 谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darwin-San、

    感谢您的友好支持!
    我知道。

    此致、
    雅丽塔