This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:不需要 TPS62170 PG 引脚设计。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760492/tps62170-tps62170-pg-pin-design-when-its-function-not-required

器件型号:TPS62170

大家好、

我的客户正在使用 TPS62170。 在他的设计中、不需要 PG 引脚功能、因此我们想了解如何处理该引脚。  

检查数据表时、 在8.3.3电源正常(PG)中显示"如果不使用 PG 引脚、应将其连接到 GND、但可能保持悬空"。

我的问题:  

如果连接到 GND、需要任何电阻器? 是否有任何建议值?

2."可以悬空意味着什么"? 保持悬空所需的任何特定条件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    如果未使用 PG 引脚、我们建议您将该引脚拉至接地。 标准下拉电阻值为1k/2.2k/4.7K 欧姆将适用。
    您仍然可以将其保持悬空、这意味着该引脚是开路的、未连接到任何其他引脚。

    感谢您与我们联系!
    此致、

    Dorian

    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这些信息是否回答了您的问题?

    我正在考虑关闭此主题。 如果您对其他主题有任何疑问、请打开新主题。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian