This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041和磁反馈(UC2901)、而不是光耦合器

Guru**** 2606435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, UC2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761638/lm5041-lm5041-and-magnetic-feedback-uc2901-instead-of-optocoupler

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: UC2901

尊敬的先生:

我想将磁反馈代替光耦合器与 LM5041配合使用。

1:是否可以在400kHz 至900kHz 的频率下使用 UC2901为该拓扑提供磁反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johny、
    是的、可以将 UC901隔离式反馈发生器与 LM5041配合使用。
    LM5041上的电压误差放大器具有0.75V 的误差电压、因此当系统处于稳压状态时、UC901需要生成该电压。
    我没有此应用的参考设计、因此我建议您检查 UC901的可用设计信息。
    此致
    John