This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:ISO7637-2 LM5050-1-Q1电路中的 MOSFET 选择

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00992, LM5050-1-Q1, LM74610-Q1, LM74700-Q1, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761600/lm5050-1-q1-mosfet-selection-in-lm5050-1-q1-circuit-for-iso7637-2

器件型号:LM5050-1-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-00992LM74610-Q1LM74700-Q1LM5050-1

大家好、团队、

我的客户正在研究 LM5050-1-Q1、并希望确认如何为 ISO7637-2选择 MOSFET。  除了 TIDA-00992、我们还能提供一些应用手册吗?  

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akihisa、

    LM74700-Q1 (第12页)和 LM74610-Q1 (第15页和第16页)的数据表中介绍了 ISO7637-2脉冲1的 MOSFET 和 TVS 选择。
    LM5050-1的过程也非常相同。

    没有发布应用手册、但请在不久的将来提供一些应用手册。

    如果您需要进一步支持、请告诉我。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、

    非常感谢您的快速回复。
    如果  客户有其他问题、我将通过另一个 E2E 主题向您提问。

    此致、
    Akihisa Tamazaki