This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-1:UCC2802方框图

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761565/ucc2808-1-ucc2802-block-diagram

器件型号:UCC2808-1

我认为方框图中存在错误。 有两个比较器连接到软启动线路。 其中一个 的阈值为 VDD-1V、但第5页的软启动规格显示 SS 范围为0.5V 至4.0V。  正确的阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hellhell MG74275、
    很抱歉、您对方框图的困惑。 您所引用的行(在方框图中标记为"软启动")实际上表示
    PWM 控制器误差放大器的功率。 该线路上的电压表示软启动期间的瞬时电压和误差放大器输出可用的最大电压(COMP 引脚)。 当该电压低于0.5V 时,软启动被拉低,PWM 被禁用。 此外、如果该电压达到 VDD 的1V 范围内、则软启动被拉低、系统重新启动。 这些是软启动的保护功能。 正常运行是针对0.5V 软启动、最终值约为4V。
    此致
    John