This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:FB 引脚处的泄漏电流

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761606/tps61021a-leakage-current-at-fb-pin

器件型号:TPS61021A

大家好、

 电气特性 显示了" FB 引脚上的泄漏电流"的以下内容。



我相信测试条件是在 VIN=2.4V 和 VOUT=3.3V 的条件下。
您是否在 VIN=3.1~3.2V 和 VOUT=3.3V 下拥有数据?
如果有、我的客户希望知道价值。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita_San、

    FB 引脚上的泄漏与 Vin 无关、它仍然是20nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    感谢您的友好支持。
    我知道。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气、祝您好运!