This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:反相电源电路

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760974/tlv62130-inverting-power-supply-circuit

器件型号:TLV62130

尊敬的所有人:

我设计了 TLV62130的反相电源电路、用于-5V 电源。

同相电源电路工作正常、但反相电源电路上存在异常输出电压问题、如下图所示。

我认为反相电源电路没有问题。

此电路上是否存在任何其他问题?

您能就此问题向我提供建议吗?

e2e.ti.com/.../Waveform_5F00_Non_2D00_inverting-and-inverting-output.pdf

e2e.ti.com/.../TLV62130_5F00_P5V-and-N5V.pdf

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    2.5V 电源轨上的输入电压(MAIN_P)和负载电流是多少?

    您能否分享电容器 C3、C7、C9、C52和 C40的器件型号? 对于列出的电容、它们的外壳尺寸看起来很小、因此它们的直流偏置性能可能很差。

    您可以尝试添加更多输出电容来解决-2.5V 电源轨上的纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    反相电源电路的设计输出电压不是-2.5V、而是-5V。

    请参阅您向我提出的以下意见。
    输入电压和负载电流
    MAIN_P=7.4V、负载电流=40mA
    2.电容器 P/N
    C9、C52:1005规格,10uF,X5R
    C26:1005规格,100nF,C0G
    C31:1005规格,3.3nF,C0G
    C40:1608规格,22uF,X5R

    我正在尝试将电容器大小从1005更改为2012 (C9/C52)、从1005更改为1608 (C26、C31)、并将1608更改为2012 (C40)。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我尝试像之前的答复一样更改电容器尺寸、并尝试像您的评论那样添加更多的输出电容。
    但这一问题没有任何改善,而且情况也是一样的。
    请告诉我如何解决这个问题。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    感谢您测试这种可能性并指出我最初混淆的输出电压误差。

    您可以布置 PCB 布局吗? 您还可以尝试将每个 FB 电阻器值降低10倍、使其更容易受到噪声的影响。

    在电容器上、需要实际的器件型号。 直流偏置性能因具体器件型号而异、因此不同的10uF 电容器的性能不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我终于解决了这个问题。
    PCB 布局的散热焊盘上存在连接错误、因此直流偏置性能非常差。
    感谢您的支持。

    此致、
    Jeffrey