This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N-Q1:LM4041QDEM3-1.2/NO 和 LM4041QDIM3-1.2/NO 之间有何区别?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761680/lm4041-n-q1-what-is-the-difference-between-lm4041qdem3-1-2-no-and-lm4041qdim3-1-2-no

器件型号:LM4041-N-Q1

您好 TI 团队。

我知道 I 是-40~85 μ A、E 是-40~125 μ A 的温度。  

但是、下表列出了两个-40~125温度。

LM4041QDEM3-1.2/NO 和 LM4041QDIM3-1.2/NO 之间有何区别

请回答我的问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    这可能是一个错误、LM4041QDIM3-1.2/NO 应在85°C 而非125°C 的温度下工作。 让我来看看。

    -Marcoo