This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2606825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760340/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

大家好、

我对 BQ24610有疑问

在我的应用中、我分别使用充电器、电池和系统、并通过我的系统控制连接。 我需要应用 BQ24610来为电池充电。

我能否在不限制保护和充电的情况下进行以下更改?

·        缩短 Q1和 Q2和 RAC、并断开 R18 R14 C18

·        缩短 ACN 和 ACP 并将其与 RAC 电阻断开

·        断开 Q3和元件 C15 R15 R19

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../BQ24610-Typical-Application.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    Q1是反向阻断 FET、可防止输入端子短路和高电流从电池流出。 插入适配器后、它将作为同步 FET 导通。 无法将其删除。 Q2用于浪涌电流控制、可能会根据系统可以承受的浪涌电流而移除。 请参阅第15页的方框图、如果未使用输入电流控制、RAC 可能会短路。 Q3导通、因为在拔下适配器时同步 FET 从电池提供系统电源。 对于电池供电系统、Q3也无法移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    非常感谢您提供的详细答案、现在我更好地理解了该应用。
    关于 Q3、我使用独立开关将电池连接到 LED、这与应用程序不同。 所以、如果它不会损坏电路功能、我从您的解释中了解到、即使您认为没有损坏、我也可以将其删除。
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    如果将系统负载连接到电池、则可以移除 Q3和相关的驱动器电路。